结果:找到"物联网 人工智能 方案 免开发方案",相关内容1000条
- 智能家居-智能门锁芯片方案
- 智能家居是在互联网影响之下物联化的体现。智能家居通过物联网技术将家中的各种设备连接到一起,提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。SI12T是一款具有自动灵敏度校准功能的12通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.0V。休眠模式下功耗电流为3.5μA@3.3V。主要特性·PIN对PIN替代TMS12,软硬件兼容·自动校准灵敏度功能的12通道电容传感器·可选择的输出模式·支持外部控制出门检测暂停·8种灵敏度独立可调·通过外部电阻可调节内部频率·支持I2C串行接口·嵌入式高频率噪声消除电路·可用于多芯片的同步...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 智能门锁芯片方案 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-06-06 23:24:00
- 启明云端2.4寸彩屏在打印机上的应用
- 2020年10月,海信推出璀璨系列成套家电,覆盖电视、冰箱、空调、洗衣机四大品;海尔智能家居产品,按照“客厅”、“厨房”、“浴室”、“卧室”、“阳台”等居家应用场景来设置布局;小米则依托生态链具备提供“全家桶”产品的能力……而今天更多用户更换家电,将家电升级成智能化家电。随着智能家居的普及,智能家电的市场竞争也日趋激烈。目前打印机的功能普遍太单一,只有打印、复印等功能,同时产品同质化非常严重。为此,启明云端推出了基于乐鑫2.4寸串口屏的高性价比打印机应用方案。当然,拥有足够多的品类是做全套系智能家电的前提条件,而智能彩屏则是不可或缺的品类。下图是工业级智能3D打印机。不但拥有卓越的打印性能,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 人工智能 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-04 10:47:00
- 启明云端2.4寸彩屏在打印机上的应用
- 2020年10月,海信推出璀璨系列成套家电,覆盖电视、冰箱、空调、洗衣机四大品;海尔智能家居产品,按照“客厅”、“厨房”、“浴室”、“卧室”、“阳台”等居家应用场景来设置布局;小米则依托生态链具备提供“全家桶”产品的能力……而今天更多用户更换家电,将家电升级成智能化家电。随着智能家居的普及,智能家电的市场竞争也日趋激烈。目前打印机的功能普遍太单一,只有打印、复印等功能,同时产品同质化非常严重。为此,启明云端推出了基于乐鑫2.4寸串口屏的高性价比打印机应用方案。当然,拥有足够多的品类是做全套系智能家电的前提条件,而智能彩屏则是不可或缺的品类。下图是工业级智能3D打印机。不但拥有卓越的打印性能,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 人工智能 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-04 10:44:00
- 7寸串口屏在油烟机上的应用
- 根据2021年的家电调查报告,90后群体占比最大。以油烟机为例,年轻消费者对油烟机的功能需求,不再局限于抽油烟,自动清洁、自动巡航、智能联控、查看菜谱等功能,而是更加关注产品的新颖度与实用性。下图某品牌的油烟机,就应用了启明云端7寸的彩屏方案。简约大气,不仅能边做菜,还能随时查看菜普,再不行,手机来个投屏,做饭之余再追个剧。接下来小明为大家介绍一下用SigmaStarSSD202D方案做的7寸串口屏。7寸串口屏方案是基于SigmaStarSSD202D(ARMCortexA7内核)主频高达1.2GHz,分辨率为1024x600的7寸IPS电容触摸屏幕,开机速度非常快,两秒显示logo,7秒进...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 人工智能 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-22 14:35:00
- 启明云端分享│WT8266-S5的正确打开方式
- 1.概述ESP-12F(WT8266-S5)WiFi模块是由启明云端科技开发的、低功耗高性价比的嵌入式无线网络控制模块。可满足智能电网、楼宇自动化、安防、智能家居、远程医疗等物联网应用的需求。该模块核心处理器ESP8266在较小尺寸封装中集成了业界领先的TensilicaL106超低功耗32位微型MCU,带有16位精简模式,主频⽀持80MHz和160MHz,支持RTOS,集成Wi-FiMAC/BB/RF/PA/LNA,板载天线。该模块支持标准的IEEE802.11b/g/n协议,完整的TCP/IP协议栈。用户可以使用该模块为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。2.主要特性•采...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 人工智能 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-09-02 17:43:00
- 启明云端分享│IDO-CTB2D43-V1硬件使用手册
- 一、概述IDO-CTB2D43主板,配备SigmaStar双核Cortex-A7处理器,主频高达1.2GHz,32KBI-Cache/32KBD-Cache/256KBL2-缓存,内置Neon和FPU,内存管理支持DMA引擎。集成H.264/AVC和H.265/HEVC解码器,支持最大分辨率FHD(1920x1080)/60帧解码。图1.IDO-CTB2D43产品示意图IDO-CTB2D43主板支持TTL/mipi屏显示驱动接口、以太网MAC、USB2.0和WIFI,主要应用于智能楼宇室内机、智能家居中控、86盒家庭中控、电梯楼层显示器、IP网络广播设备和语音识别设备等等。二、技术参数2.1...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 人工智能 智能硬件 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-08-31 16:22:00
- 助跑智能照明,涂鸦智能灯丝灯方案为复古设计注入“科技基因”
- 随着照明技术的不断革新,经典的白炽灯逐渐式微,灯丝灯也逐渐替代了传统白炽灯。灯丝灯能为空间点缀上一丝浪漫式的灵动,在时间中涂上一抹复古色彩,在光与影的交织下,复古的情怀与浪漫的碰撞将人一瞬带入原始的纯真年代。因此,灯丝灯在家居、咖啡厅、酒吧、餐厅等绝大部分场所演绎着不可或缺的角色,堪称“气氛烘托小能手”。近几年来,随着灯丝灯的散热性能、制造工艺以及认证问题的逐步解决,再加之其整体成本的下降,生产效率的不断提升,促使灯丝灯市场越来越“火”。据相关数据统计,在2019年,整体LED灯丝灯的出口量高达7亿只,国外市场走俏,尤其是欧美国家,市场占比大,出货量多,预计2021年至未来的出口量仍以快速增...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 灯丝灯方案 智能照明 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2020-09-11 11:32:00
- 打造免开发智能太阳能灯|支持APP语音控制&低功耗抗干扰
- 智能太阳能适用于家用领域的氛围照明,使用基数大,出货前景较好。通过涂鸦智能化模式的智能灯更具市场竞争力,同时因涂鸦提供的标准化智能方案,可以节约开发成本、提升开发效率,达到快速量产出货。点击链接了解IoT开发平台,助您快速完成产品智能化:https://auth.tuya.com/register?from=https%3A%2F%2Fiot.tuya.com%2F&_source=7f6fdc6cc59a17565e84fdfa56f46455核心功能倒计时开关|亮度调节|冷暖调节|色彩调节|电量显示,节能模式、适用协议:蓝牙mesh(Sig)1600万色彩调节,氛围营造大师可变幻...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 人工智能 方案 免开发方案 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2020-09-09 11:13:00
- 小家电系列方案开发
- 技术交流:李工电话,微信:18922809950qq:1455691267 THX-001遥控器系列方案开发,如:学习型遥控器、多合一遥控器、空调遥控器、万用遥控器等THX-003充电器系列方案开发,如:手机应急充电器、多功能充电器、手电筒充电器等THX-004LED闪灯系列方案开发,如:声控舞台灯、礼品类闪灯、触摸调光灯、换段LED闪灯、感光LED闪灯、分段LED闪灯、七彩灯等THX-005小家电系列方案开发,如:电炒锅、豆浆机、遥控风扇、咖啡壶、饮水机、消毒柜、热水器等THX-006带LCD类方案开发,如:FM收音机、万年历等
- 所属专栏: 技术交流 标签: 小家电系列方案开发 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-08-09 10:51:00
- 美容类3C电路板
- 该电路用于磨脚死皮用主要实现原理通过一个OTP的8位低功耗心片完成按开关调节出全PWM,以调节电机的转速。电池的保护电路在电池上。另外U5负责给电池充电。可通过5脚调节电阻,以调节最大充电电流。
- 所属专栏: 项目外包 标签: 项目开发 方案 发帖人:宏景 发帖时间:2019-08-15 11:30:00
返回